This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203EVM-K CS GUI 无法正常工作

Guru**** 2533140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864658/tlv320dac3203-tlv320dac3203evm-k-cs-gui-can-not-work

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、团队、

TLV320DAC3203EVM 和主板是默认设置、 使用 USB 电缆连接板和计算机、

在 USB-MODEVM 上、LED D3、D4、D5和 D7亮起

USB-MODEVM 上的 D2亮起、表示已加载固件且 EVM 已准备就绪、可供使用。

但 GUI 显示如下、IIC 无法使用且没有"入门"、"功能"、"数字设置"、"模拟设置"、"信号处理"、 "工具"项目。

您能为您提供帮助吗? 谢谢。

廖卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    TLV320DAC3203EVM GUI 必须在管理员模式下运行。 请听我说。 请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的帮助、当 GUI 以管理员模式运行时、问题仍然存在。

    此致、

    廖卢卡斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    在本例中、您的结果很奇怪。 您可以通过右键单击 DAC3203EVM-K CS 并选择"以管理员身份运行"来重试吗? 正确显示 GUI 应该足够了。 否则、我认为您应该再次卸载并安装该软件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的帮助、问题已解决。

    此致、

    卢卡斯。