This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设计耳机音频 DAC

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM5122, PCM5102A, TPA6133A2, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857664/how-can-i-design-the-headphone-audio-dac

主题中讨论的其他器件:PCM2706CPCM5122PCM5102ATPA6133A2PCM2706

尊敬的 TI 支持:

我刚从音频世界开始、我将制作一个音频 DAC 器件、它与 Sony PHA-2A 类似、但更简单。

根据我的理解、基本 DAC 具有3个组件:

1/ ADC

2/ DSP

3 DAC

4/多个音频运算放大器

5电源

我搜索了 TI、发现了许多与音频相关的产品、我不知道从哪里开始、也不知道有任何相关的参考设计?

谢谢、此致、

    杜伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duy:

    这听起来像是一个有趣的项目!

    将方框图视为如下所示:

     USB 源可以是很多东西。  某些 DSP 和微控制器具有 I2S 接口、但这些接口需要为其开发固件。  这可能是一项重大工作。  XMOS 和 CMTI 的常见 USB DAC+HP 驱动器解决方案中提供了一些解决方案。  如果 DAC 具有一些高级功能(例如集成音量控制)、这还可以为您提供 SPI 或 I2C 主设备来配置 DAC。   

    如果您希望将此项目保持为简单项目、请查看 PCM2706C、它是一个具有 DAC 输出的 USB 接口。  虽然您可以仅使用该输出、但通常外部 DAC 器件会为您提供更好的性能。  但 PCM2706C 的特殊之处在于它还具有以44.1kHz 的频率进行采样的 I2S 输出。  这是一种将 USB 转换为 I2S 的非常简单的方法。   

    2. 有些 DAC 具有一些高级数字功能,如集成 DSP、音量控制和时钟配置(PCM5122/42)。  这些器件需要某种 MCU 来配置它们。  但为了获得相同的模拟性能、您可以使用由硬件控制的 PCM5102A。  

    电源也是需要考虑的问题。  一些 USB 器件由总线供电、但 DAC 和耳机驱动器需要自己的电源。  大多数耳机驱动器都是 AB 类放大器、这意味着它们需要双极电源。  由于负电源需要某种开关模式电源、这可能会带来问题。  这增加了设计的复杂性。   

    像 PCM5102A 这样的器件的优势在于它是"DirectPath"、这意味着该器件会产生自己的负电源。  这意味着它只需要3.3V 电压即可运行。

    我不是电源方面的专家、因此我建议在电源论坛上发布有关良好电池充电参考设计的问题。

    4.耳机驱动器也很重要,因为它还需要双极电源。  幸运的是、TI 还提供了广泛的 DirectPath 放大器系列。  以 TPA6133A2为例。

    因此、如果您问我最简单的解决方案是什么样子、可以说 PCM2706+PCM5102A+TPA61xxx+电源管理。

    希望这对您有所帮助!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul_Frost、您好!

    感谢您的反馈、这对我真的很有帮助。 我可以再问2个问题吗?:

    1/如果我想使用 DSP、您还能向我推荐一些 DSP MCU 吗?

    2/我看到编解码器内置 ADC、它在音频中扮演什么角色?

    再次感谢你。

    此致、

       杜伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不确定严格的音频 DSP。 我已经看到一些使用 TI C6000 DSP 的实现。  还有一些其他 IC 公司也生产音频 DSP。  请注意、PCM5122/42具有集成 DSP。  您可以在该 DSP 上实现一些相当复杂的处理流程。  如果您想做一些简单的事情、例如双二阶滤波器、DRC、低音升压等、您可以考虑这一点。  您只需要一个微控制器在启动时对 DAC 进行编程、因为它没有非易失性存储器。

    ADC 可用于麦克风输入或一些高级功能、如噪声消除。 但我怀疑您在该解决方案中需要一个 ADC。  大多数编解码器都有、因为它们用于通常具有扬声器和麦克风的个人电子产品(手机)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我清除了所有内容。 感谢您的支持。 对于噪声消除,我将创建一个不同的主题,在做我自己的家庭作业之后,我将更深入地研究;)

    此致、

       杜伊