This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:采用 Windows 10的 PurPath 3

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857929/tas5825m-purpath-3-with-windows-10

器件型号:TAS5825M

Windows 10 10.0.18362 - PurePath 3.1.3 Build 255。

 当尝试加载48kHz 采样率设置时,程序会在写入系数时挂起。 96kHz 设置似乎正常。 该方案运作良好。 此问题是否是最新 Windows 更新的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    48kHz 在2.1配置中有效、但另外需要说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    让我们仔细检查并返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请按照随附的文件进行逐步故障排除。

    mcr Verification.pdf

    此致、

    Luis