This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:NE5532和 NE5532A 版本之间的功耗是否存在差异?

Guru**** 2532520 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532A, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856503/ne5532a-is-there-a-difference-in-power-consumption-between-the-ne5532-and-ne5532a-versions

器件型号:NE5532A
主题中讨论的其他器件:NE5532

我更改了 NE5532A 版本的 NE5532。 我注意到 NE5532A 消耗的电流大于 NE5532。 在 IC 电力线上放置一个1K 测试电阻器、我实现了 NE5532的3mA 功耗和 NE5532的6.5mA 功耗。 两个 IC 位于同一电路上、但具有不同的电流消耗。 在数据表中没有提到这种差异、它们的行为应该是相同的、不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EugMesmo、

    我同意你的意见。 两种器件的不同电路配置可能会影响电流消耗、这一点没有详细说明。

    您是否有更多的两个器件的样片可用于比较结果? 我想知道它是否与单个单位/卷带问题相关、或者它是否与器件相关。 如果是这种情况、我们可以更深入地了解根本原因。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EugMesmo、

    打扰一下、您对此有更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EugMesmo、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但请随时添加有关此问题的更多信息或意见。 如果需要其他支持、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.