This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:音频信号出现问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863806/tlv320aic3204-audio-signal-has-problem

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

我的客户现在使用3204。 使用 频谱 分析仪分析信号时、发现 I2S 输出(micro→ADC in3204→I2S 输出)存在问题。  

频率介于200Hz-4kHz 之间是平坦的、这是异常的... 扬声器的声音非常弱、并且有很多噪声...

这是 SCH

有关如何配置寄存器或优化此问题的任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    在这一阶段,用语调而不是声音来确定问题会更容易。  请使用1kHz 音调进行测试、并分享以下内容

    (1)记录的 I2S 波形

    (2)寄存器配置

    (3)时钟信息(主/从、MCLK = XX、FS = XX 等)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您是否有客户方面的任何更新?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已经解决。 我将把这个线程标记为闭合。

    此致。