This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:征求有关 TAS5806MD PBTL 原理图的建议、请查看

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866011/tas5806md-asking-for-the-recommendation-on-tas5806md-pbtl-schematic-review

器件型号:TAS5806MD

大家好、

客户正在设计电视应用中的 PBTL 两个 TAS5806放大器。

 您是否愿意查看原理图并提供意见?

  1. 扬声器为4欧姆或6欧姆
  2. 输出功率为15Watt*2。

 

这是原理图。

 txn.box.com/.../z35hnt7f6wi8looua8366byjaa6687xf

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    唯一的问题是为 PVDD 电容增加至少2*22uF。 大多数电容器是 NC。


    此致、
    Matthew