This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:1. 全球耳机功能2. AMP 电源管理;所需的2W 功能支持器件

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865972/tlv320aic3107-1-global-headset-function-2-amp-power-2w-function-support-needed-device

器件型号:TLV320AIC3107

大家好、

是否有以下编解码器支持? 因为 TLV320AIC3107无法满足要求。

1.全球耳机功能

2.安培功率>2W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    1.您是指 AHJ 和 OMTP 检测吗? 如果是、遗憾的是、我们的编解码器不会自动检测正在使用的连接。 TI 提供了一个可在这种情况下使用的自主耳机开关(TS3A226AE)。  

    AIC3120和 AIC3100提供大于 W 的放大器功率。我应该注意的是、这些是单声道 ADC 和立体声 DAC 编解码器。

    此致、

    Aaron