This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856002/tas3251-tas3251

器件型号:TAS3251

您好! 我们使用 PPC3预配置 TAS3251、其声音效果各不相同、但丝毫不会发生任何变化。 TAS3251的运行方式与简单启用的状态相似。

我们执行的所有步骤:

1) 1)配置过滤器

2) 2)转储当前 TAS3251的状态

3) 3)将生成的配置加载到 TAS3251中

结果始终相同: TAS3251的输出在未应用滤波器的情况下是普通声音(但配置不同)。

能否提供一些滤波器的工作示例配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请检查 GUI 是否与 EVM 板连接良好。 您只需更改一些设置、如音量、输入混频器、然后检查输出是否有任何更改。

    其次、您是否能够使用示波器探测扬声器上的输出波形? 检查是否应用了更改要容易得多。

    对于调优、您可以将 slaa894作为参考。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们使用我们自己的基于 TAS3251的原型。 并由 MCU 控制。

    我们可以改变音量、听得非常清楚。 但没有其他变化。

    我们是否正确地理解、下载 PPC3转储的配置足以激活 生成的滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将配置转储为.h 文件? 应该是正确的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、我们确实做到了。

    某些块写入之间是否需要延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以添加一些延迟并尝试一下。

    因此、目前已验证控制器和 EVM 之间的连接。 要检查滤波器是否工作正常、您可以调整滤波器参数、调整其频率响应、并检查 AP 或示波器的输出。 人耳很难察觉声音的微小变化。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hao 的建议。 我们将尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao。

    滤波器正在工作。 你是对的、只有大的变化才会被听到。

    谢谢你。