This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:Qualcomm 8909驱动程序

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865373/lm49350-qualcomm-8909-driver

器件型号:LM49350

尊敬的 TI:

  是否可以为 Qualcomm 8909使用 LM49350驱动程序?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    我们没有 LM49350驱动器、也没有开发计划。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    您是否有其他用户提供的任何第三方驱动程序?  我们需要它作为 模板。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、  

    据我所知、TI 或美国国家半导体公司未创建 LM4935x 器件的驱动程序。   

    我曾为 LM49352遇到过这种情况、 但似乎并不完整... 也许它仍然有用?

    这是一个相当旧的版本、主要用于 Linux 2.6.24... 因此、如果您使用的是较新的版本、您可以确信需要进行重大更改。  

    此致、

    -Steve Wilson