This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何生成 ADC 双二阶滤波器系数?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856695/tlv320aic3254-how-to-generate-adc-biquad-filter-coefficients

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好  

TI 是否有任何工具可以设计和生成 ADC 双二阶滤波器系数?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    TIBQ 是一款数字滤波器系数计算器。 可从 www.ti.com/.../COEFFICIENT-CALC 下载

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢你的帮助。

    我们有关于直流双二阶滤波器的问题、请参阅 TLV320AIC3254应用手册、它只有5个双二阶滤波器、对吧?

    我们能否添加 Biquad 滤波器的数量?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    遗憾的是、PRB 模式是 ROM 模式、具有固定数量的双二阶、因此无法增加。 但是、使用 miniDSP 模式、可以在 RAM 中构建定制信号流、该流可以具有更多的双二阶滤波器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我明白了、感谢您的帮助。

    BR

    Trevor