请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3120 你好
我只想测试哔声生成情况、并对数据表和设置寄存器中提到的时序有疑问。
例如:
器件启动锁定时间(第18页)
初始化将在复位后花费1ms。
下一点也是如此:当 PLL 上电时,启动延迟为10ms?
没有延迟? 如果由另一个 MC 对 ti 进行编程,我是否必须延迟?
提前感谢
扭结
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我只想测试哔声生成情况、并对数据表和设置寄存器中提到的时序有疑问。
例如:
器件启动锁定时间(第18页)
初始化将在复位后花费1ms。
下一点也是如此:当 PLL 上电时,启动延迟为10ms?
没有延迟? 如果由另一个 MC 对 ti 进行编程,我是否必须延迟?
提前感谢
扭结
您好、Thorben、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
正确、为了使器件正确初始化、您应该在设计中考虑一些建议的延迟。 如5.2.1.1至5.2.1.3节(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3120.pdf#page=18)中所述、开始使用器件会有一些延迟。 即使在寄存器脚本中未提及这些延迟、也应添加这些延迟以确保器件正常运行。 即使您使用不同的微控制器、也应考虑这些时间。
此外、数据表中未指定该值、但您应该等待至少8个 BCLK 脉冲(大约)、以便正确初始化处理块。 否则、您将无法使用蜂鸣器。
希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.