This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:配有两台独立压缩机的配置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865319/tas5755m-configuration-with-two-independent-compressors

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

大家好、

我们正在使用 TAS5755进行设计、并希望检查是否可以进行以下配置。 是否可以使用放大器中的混频器模块之一(I2C 寄存器55)将 EQ 的右侧通道(双二阶30-36,5C)发送到第二台压缩机的一侧(并使用双二阶5B 将第二台压缩机的未使用输入静音), 并使用双二阶5D 将第一台压缩机的右侧通道静音,仅将 EQ 的左侧通道(双二阶29-2F,58)发送到第一台压缩机。  这样、将会有两个独立的压缩机、每个通道一个、并且可以使用混频器52 (V2OM)将压缩的右侧通道发送到右侧通道 PWM 输出。  配置是否可能起作用? 如果您有任何后续问题、请告诉我!  感谢您的支持。

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    为了使用两个独立的 DRC、以下处理流程(将 EQ 数据后的通道1路由到子通道)应该更简单。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    这看起来很棒、您使用的 UI 比我们使用的 UI 要好得多。 您使用什么工具进行此配置?

    此致、

    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    GUI 捕获来自 TAS5731的 PurePath 控制台2。 但是、TI 不再维护此软件。 因此、您需要手动配置相应的多路复用器寄存器来实现此流程。

    此致、

    Matthew