This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:电平计特性

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856347/tas3251-level-meter-feature

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:、 TAS5825M

尊敬的支持团队:

TAS3251具有电平计量功能,您能告诉我与此功能对应的寄存器地址吗?

书籍0x8C,第0x21页,寄存器0x70: 请详细说明。
电平计左输出、电平计右输出等: 您能告诉我与此功能对应的寄存器地址吗?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、  

    请参阅数据表的第61页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas3251.pdf

    此外、DSP 存储器映射可在的第46页找到   

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要进行一些内部检查。 稍后将更新。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉缺少数据表上的信息。 请在下方尝试、

    第0C 页、左输出地址0x54、右输出地址0x58。 数据格式为4字节/1.31。

    默认值为0x00000000。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢你的答复。
    我还有其他一些问题。

    1) 1)请告诉我左输出和右输出的书籍地址。
      我尝试使用 TAS3251EVM 预订0x8C、但未读取正确的数据。

    2) 2)"数据表中写入了 Book 8C、第0x21页、寄存器0x70中的 Bypassto 电平计位"。
      “表8中存在相同的地址。 处理流程2的 DSP 内存映射—SLAA799A"的书籍0x8C"。

      电平表输入多路复用器的正确地址是什么?

    3) 3) 请告诉我 Sofening Filter Alpha 的地址。
      TAS5825M 的地址如下图所示。 (请参阅)

      

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    让我为您做一个总结、

    电平计左侧输出:

    书籍0x78、第0x0C 页、地址0x54。 4字节/1.31格式。  默认值0x00000000。

    电平计右侧输出:

    书籍0x78、第0x0C 页、地址0x58。 4字节/1.31格式。  默认值0x00000000。

    电平计 Alpha:

    书籍0x8C、第0x20页、地址0x64。  4字节/1.31格式。  默认值0x00A7264A。

    电平计输入多路复用器:

    书籍0x8C、第0x21页、地址0x70。  4字节/32.0格式。  默认值0x00000000。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢您的快速回复。

    我使用 TAS3251EVM 和 PPC3软件检查了您的总结。
    条件: 工艺流程1 -默认配置、来自 USB 端口的1kHz -6dB 正弦波输入、
             SDOUT 原点- POST (使用示波器监视波形)

    宽94 00 00
    w 94 7f 8c # Book 0x8c
    W 94 00 20 #第0x20页
    R 94 64 04 #读取电平表字母
    宽94 00 00
    w 94 7f 8c # Book 0x8c
    W 94 00 21 #第0x21页
    R 94 70 04 #读取电平计输入多路复用器
    宽94 00 00
    w 94 7f 78 # Book 0x78
    W 94 00 0c #第0x0c 页
    R 94 54 08 #读取电平计左侧和右侧输出

    # Read Level Meter Alpha: 与默认值不同。
    #读取电平计输入多路复用器: 不同于默认值。
    #读取电平计左右输出: 尽管读取了几次,但该值几乎不会改变,并且始终读取一个小值。

    我的验证方法是否出错?

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来进行一些内部数据检查。 我还将在 EVM 上运行测试。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    我期待收到你的回复。
    提前感谢您。

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    我们已经确认 TAS3251不支持电平计功能...

    很抱歉给您带来的不便、我们将寻求在内部修改数据表。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢您检查内部数据。

    我知道 TAS3251不支持电平计功能。

    我会将此信息提供给客户。

    此致、
    Hiroaki Masumoto