This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:从 PC 到 EVM 板的 USB 音频不工作

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857311/tas2770evm-usb-audio-from-pc-to-the-evm-board-not-working

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

尊敬的 Sirs:

今天我成功安装了 PPC 及相关应用程序和驱动程序>我遵循了安装指南并安装了正确的跳线(我希望如此)、但我仍然无法从其中获取音频。 在我的 Win 10 PC 上、"TI USB 音频 UAC2.0"设置为默认音频设备、但仍然无法正常工作。 您有什么想法吗?

提前感谢您、

Alex

P.S. 另一个详细信息:当我运行 PPC3工具时、我会收到一条警告:"此应用需要 EVM 上的 TAS2770 (器件 ID 0x13)器件。 找到器件 ID 0x10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否提供详细的程序?
    您可以通过 ID 消息并单击左下角的"Connect"按钮。

    我想回答的一些具体问题是:

    • 您是否能够配置器件? SW 是否在某个点冻结?
    • 您是否运行了系统检查? 是否能够播放测试音?
    • 您能否共享 PC 播放设备的捕获以检查是否正确识别它?
    • 请分享您的跳线设置照片

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的回复。 我到目前为止所做的工作如下:

    1) 1)启动 PPC3并登录、然后启动 TAS2770EVM 应用

    2) 2)在出现警告后、我 单击"Connect"、然后看到器件联机

    3) 3)是否"执行系统检查"。 硬件正常完成后、未听到测试音

    4) 4)遵循 TAS2770 EVM 设置手册、未检查采样率和采样格式。 当前设置为32位44.1/48kHz、但到目前为止没有一个有效

    5) 5)是否单击了"Device Control"(设备控制)、在  Windows 上设置了默认设备、并播放了一些音乐、希望在扬声器上听到这些音乐

    除了跳线之外、还需要在电路板上配置什么?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    一个说明:系统检查不会为此设备播放测试提示音、很抱歉造成混淆。

    在 PPC3处于开路状态时、对 EVM 通电并将其连接到 PC 后:

    • 您是否进入"Device Control"面板、单击右下角的"Apply"按钮、然后单击右上角的"Power UP"?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    奇怪的是、我没有看到任何"应用"按钮。 我在底部看到的是连接/断开按钮、I2C 按钮和右下角的 TI 标识。

    不管怎样、我发现了我的问题-我错过了点击"Power on"按钮的机会、现在我至少可以在通过 I2S 连接 USB 音频之前听和试验 USB 音频、非常感谢您的提示!Zou

    下一步是了解负载保护的工作原理-我们之所以要评估此芯片、是因为如果用户连接4欧姆扬声器而不是8欧姆扬声器、并且向上拉电阻、我们希望防止重新启动 IP 扬声器件 最大电流、因为它会拉取 PoE 无法提供的峰值电流。 但我想这将是另一个主题、对吧?

    谢谢、

    Alex