This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:输入和输出端口都是从模式,当 SDIN 上没有输入或断开连接时,SDOUT 是如何的?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864629/src4184-both-input-and-output-ports-are-slave-mode-when-there-is-no-input-on-sdin-or-disconnect-how-is-the-sdout

器件型号:SRC4184

您好!

对于 SRC4184、输入和输出端口都是从模式、

即使 SDIN (低电平)上没有输入或断开连接、SDOUT 仍会输出示波器上可以看到的信号。

正常吗?信号是否合理?发出声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lifang、  

    是的、这是正常的。 即使没有输入、ADC 也将进行转换。 您在 ADC 输出端看到的是转换后的本底噪声。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    感谢您的回复!

    SRC4184具有 ADC&DAC?无法在数据表的功能方框图中看到。

    在硬件模式下运行时,如果不想在没有输入的情况下输出噪声,是否必须使用静音引脚,将其强制为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRC4184没有 A/D 或 D/A 转换器。

    请记住、即使在从机模式下、串行数据输出 SDOUTA 或 SDOUTB 也始终是输出。 (从机和主机指位时钟源和 L/R 时钟。)

    正如 Aaron 所说(不完全正确)、您在 SDOUTA 和 SDOUTB 上看到的是相应 SDINA 或 SDINB 上本底噪声上 SRC 过程的结果。