This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:当 SHDN 短接至 OUT 时的影响是什么?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865483/lm48560-what-s-the-effect-when-shdn-shorted-to-out-

器件型号:LM48560

大家好、

我的客户询问、如果 SHDN 引脚(B2)短接至 OU-引脚(B1)、会发生什么情况? 由于 BGA 封装的焊接挑战、B1引脚和 B2引脚有时可能会短接在一起。 工程方面想知道这会产生什么后果。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于 VDD 短路、LM48560将保护输出级。 只要 OUTP-短接至 SHDN (VDD)、就不会有输出信号。
    为了实现正常运行、SHDN 引脚被连接至 VDD、一旦它被短接至 OUT、输出将被禁用以保护器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器