This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:drv632应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865466/drv632-drv632-application

器件型号:DRV632
主题中讨论的其他器件: TPA6138A2

尊敬的团队:

客户想知道什么应用可以使用 DRV632?

他们发现 DRV632和 TPA6138A2的内部结构相似。 在应用期间、他们必须具有耳机 PA、因此他们是否只能使用 TPA6138A2? 其测试结果仅显示 DRV632的功耗不够。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    是的、DRV632和 TPA6138A2共用一个相似的架构。 但是、正如您提到的、输出功率存在差异。 DRV632专为线路应用而设计、它实际上支持大约千欧级的负载。

    对于 TPA6138A2、它是一款耳机驱动器、可支持低至16 Ω 的耳机负载。 TPA6138A2将是耳机 PA 的最佳选择。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.