This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:PVCC 电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865018/tpa3110d2-pvcc-voltage

器件型号:TPA3110D2

如果我选择的扬声器为4Ω 8W,TPA3110D2的最佳 PVCC 电压为?EX:9V/12V、有一些差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果布线和负载电缆阻抗小于0.2欧姆、则 PVCC=9V 且 THD+N 为1%即可。

    如果 布线和负载电缆阻抗大于0.2欧姆、我建议使用12V PVCC、以实现<1%的 THD 性能。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 SPK OUT P/N 布线阻抗?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。