This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:外部电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865469/pcm1808-external-capacitors

器件型号:PCM1808

大家好、

我收到了客户关于 PCM1808外部电容器的问题。 您是否可以紧急支持以下问题?

根据 d/s、C1、C2、C3、C4中的图26注释、 建议使用 电解电容器。 是否可以使用陶瓷电容器代替 电解电容器?

 μF 和 C2:推荐在 d/s 中使用1 μ F 电解电容器 是否可以使用1uF 陶瓷电容器?

 μF 和 μF:d/s 中建议使用0.1 μ F 陶瓷电容和10 μ F 电解电容  μF 0.1 μ F μF 电容器和10 μ F 陶瓷电容器是否正常?

C5: μF μ F 陶瓷电容和 μF μ F 电解电容   μF 0.1 μ F μF 电容器和10 μ F 陶瓷电容器是否正常?

以下是 d/s 中的图26注释

(1)τ、kΩ:1 μ F 电解电容为 μF μF×中的输入 HPF 提供2.7Hz (Δ F = 1 60 μ F)截止频率、并且在上电初始化周期中需要一个时间常数为60ms 的上电稳定时间。

(2)μF、μF:旁路电容器、0.1 μ F 陶瓷电容器和10 μ F 电解电容器、具体取决于布局和电源

(3) C5:μF μF 的电容为0.1 μ F 陶瓷电容和10 μ F 电解电容。

此致、

山口