This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:直流保护

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865525/tpa3255-dc-protection

器件型号:TPA3255

大家好、

放大器的扬声器直流保护的启动频率是多少? 我有一位客户希望使用 D 类驱动0.2Hz - 20Hz 信号。 这会是个问题吗?

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    数据表第9.4.1.3章中介绍的扬声器直流保护不适用于您描述的直流事件。  

    数据表中的扬声器直流保护适用于 H 桥两个臂之间电流不平衡的情况。 当存在低频或直流输入时、它无法保护您的器件。 在您的情况下、过流限制将生效以提供保护。

    有关更多详细信息、请参阅  数据表上的9.4.1.1和9.4.1.3。

    此致、

    Hao