This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:无法写入某些设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863483/tas5751m-some-settings-cannot-be-written

器件型号:TAS5751M
某些设置无法写入
我更改了以下地址
但是、有些不会改变
(令状设定)
0x51 00 80 00 00 80 00 00 07 80 00
0x52 00 80 00 00 80 00 00 07 80 00 00
0x27 00 82 01 6c 07 09 A7 2e 00 7b 57 66 00 F6 58 D2 07 82 A7 2e
0x31 00 82 01 6c 07 09 A7 2e 00 7b 57 66 00 F6 58 D2 07 82 A7 2e
(读取设置)
0x51 00 80 00 00 80 00 00 03 80 00 00
0x52 00 80 00 00 80 00 00 03 80 00 00
0x27 00 82 01 6c 03 09 A7 2e 00 7b 57 66 00 F6 58 D2 03 82 A7 2e
0x31 00 82 01 6c 03 09 A7 2e 00 7b 57 66 00 F6 58 D2 03 82 A7 2e
什么不能更改?
请告诉我
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       您能告诉我们您是否使用 TI PPC3来编写寄存器或由其他最终用户 I2C 写入工具来编写?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    请通过以下方式进行调试:

    1. 以确认 I2C 地址
    2. 使用 I2C 工具确认在 I2C 通信期间是否发生 NACK;
      1. 如果您的工具找不到 NACK、请将 I2C 波形范围分析给我进行分析。

    3. 通过向我们捕获一些图片来分享您编写此命令的方式。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 PPC3创建了一组值
    而且、我使用的写入方法与 PPC3不同

    1.使用写入的设置值创建设置文件(Tas.csv)
    2.将设置传输到已经具有 TAS5751的器件(通过 USB_Memory)
    重新启动后
    从器件读取设置值时会出现一些差异

    我查找了一个可能是使用 PPC3读取的值但无法找到的设置。
    我写的设置和我读的设置有何区别?
    请告诉我

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    是否有任何更新? 请在您有更多更新后与我们联系。

    此致、谢谢!

    Alix Wan。