This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPA3116D2:50*2 didn't 即将推出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856564/compiler-tpa3116d2-50-2-didn-t-coming

器件型号:TPA3116D2

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好,先生

我有一个 tpa3116d2放大器,我认为50*2不是正常的,但100是正常的。 首先我使用12伏,然后使用24伏,但 50两个24伏,但100个完美,50两个有什么问题?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    请提供有关您的设计的更多规格、如 load=? 电阻?

    您 可以 使用输入电平来控制特定 PVDD 下的输出功率。 例如、 4 Ω 负载:sqrt (50*4*2)=20V (从 Vrms^2/R=50W)、需要 PVDD>=20V 才能实现无削波2*50W@4 Ω。

    我建议向我们提供上述信息以及表明您问题的原理图和波形。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Microlab tmn1 4稳定扬声器1*2和最大500W 低音扬声器,并使用 ATX PC 电源24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipu、

    您能向我们分享原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipu、

    您是否检查了50W*2外壳上的输入信号、故障引脚、输出信号?

    此致、

    Derek