This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:输出阻抗

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, TINA-TI, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854736/pcm1795-output-impedance

器件型号:PCM1795
主题中讨论的其他器件: TINA-TINE5534

您好!

您能否为我提供用于 PCM1795的输出阻抗(res 和 cap)、以便使用用作 I/V 转换器的运算放大器 TINA-TI 来仿真相位裕度?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    您是否在原理图突出显示部分中要求提供 CF 和 RF 组件的典型值?  如果是、实际上取决于放大器的电源限制。  例如、我们在 PDS 中的建议原理图中使用820Ω 和2700pF。

    如果您正在寻找 PCM 本身的输出阻抗、则更难定义。  大多数现代 DAC 都是电流段架构、因此它们本质上是一个具有一对开关的电流源。  

    这种模式更难建模、因为如果它看起来像一个真正的电流源、您可能会认为它具有无限的输出阻抗。  我认为最好的考虑方法是问自己:"输出负载调节是什么?"  如果您测量 IOUT 上的电流并扫描引脚上的电压、则理想情况下电流不会改变。  这意味着您具有非常好的输出负载调节。  现在、一旦电压变得过高、系统将耗尽余量、电流将开始变化、但在设计中应避免这种情况。   

    所有这些话都说、我不知道哪个输出阻抗最适合您的模型。  关于电容阻抗、至少可以在输出端放置几个(5-10pF)、以仿真引脚上的寄生电容负载。  

    以下是一篇有趣的文章、虽然输出级并不是很相关:  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我会改变您提问的方式。

    如您所知、在 PCM1795数据表中、NE5534用作 I/V 转换器、那么如何计算相位裕度?
    请您像我想使用 TINA-TI 进行仿真一样、向我提供建议。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉、您很着急 、但如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    很抱歉耽误你的时间。  计算这些电路的相位裕度可能很困难。  通常、我会一起分析两个放大器级的过冲百分比和增益峰值、以估算相位裕度。   

    e2e.ti.com/.../PCM-IOUT-Stablility.TSC

    基本上、您将电流发生器设置为一个小步进函数。 我使用的是0.5mA。

    然后、您可以查看仿真的过冲和增益峰值、并将该值与以下曲线进行比较:

    这些内容可在《模拟工程师口袋参考书》中找到。  https://www.ti.com/seclit/ml/slyw038c/slyw038c.pdf

    在本例中、我测量了大约10%的过冲和大约0.263dB 的增益峰值:

    您可以使用模拟工程师计算器来找到过冲和增益峰值曲线上的确切点: http://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    例如、我在最终级上为此电路计算了大约57°的相位裕度。  第一级没有峰值或过冲、这表示第一级的裕度大于68°。   

    您也可以使用不同的放大器和滤波器设计尝试相同的仿真。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供详细信息。

    如果我收到客户的其他问题、我将与您联系。

    我非常感谢你的合作。

    此致、
    加藤