This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:如何输出直流电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, TPA2012D2, TPA2025D1, TPA2017D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864242/tpa2026d2-how-to-output-dc-voltage

器件型号:TPA2026D2
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2、 TPA2025D1、 TPA2017D2

您好!

如果在没有输入电容器 CI 的情况下将直流信号输入 TPA2026D2,是否能够在 LC 滤波器之后获得直流电压?
我考虑像 DAC 一样使用 TPA2026D2、因为 TPA2026D2没有直流故障检测功能。 此外、输出负载不是扬声器。
请问您能给我一些建议吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    是的、如果不使用输入电容器、TPA2026D2还支持直流电平。 但是、我们通常不建议将音频放大器用于直流电平目的、因为某些电气特性和性能会有所不同。

    您是否需要音频放大器? 运算放大器是否更适合您的应用?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的快速回复。

    我将询问我们的客户、是否可以使用运算放大器代替 D 类放大器。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    您能不能建议 TI 解决方案将直流输入信号转换为 PWM 调制输出?
    我认为硬件控制是可行的、AD 模式是一种调制方法。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    感谢您对此进行澄清。

    在这种情况下、TPA2026D2将是将直流转换为 PWM 调制的好解决方案。 如果输出负载未用于此目的、此器件系列中的任何其他解决方案也应正常工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的评论。

    TPA2026D2是由 I2C 提供的软件控制器件,您能不能告诉我您推荐的具有硬件控制的器件?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    如果您对单声道解决方案感兴趣、TPA2025D1将是一款出色的解决方案。 对于立体声解决方案、TPA2012D2或 TPA2017D2将是不错的选择。

    请告诉我这些解决方案是否适合您、或者您是否有其他要求。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的建议。

    我了解这些器件、并将向客户推荐这些器件。

    此致、
    加藤