This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何将2个音频源/2+2个扬声器与 TAS5805MEVM 配合使用

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857094/tas5805mevm-how-to-use-2-audio-source-2-2-speaker-with-tas5805mevm

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

你好  

 我的客户正在尝试使用具有 2个音频源和2+2个扬声器的 TAS5805MEVM。  

TAS5805MEVM 具有2个 TAS5805M。   

第1个音频源 ->第1个 TAS5805M ->输出应为第1个和第2个立体声扬声器

第2个音频源->第2个 TAS5805M ->输出应为第3个和第4个立体声扬声器

*他们使用的是 PPC3。   

*他们可以修改 EVM。  他们已经尝试移除 U20选择器、以使用单独的 SDIN。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    客户可以根据原理图执行该操作。 PPC3可以使用 I2C 在不同的音频源下执行不同的设置。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

     感谢你的答复。

    是否可以检查上述扬声器配置的以下设置?

    1. PPC3扬声器配置并开始调优->自定义配置  
                     *如果此配置正确。  客户找不到"自定义配置"  我是否需要检查软件版本?  

    2.您有 EVM 设置建议吗?   客户不需要移除 U20?

    此致、

    Ryoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryoji、

    至于 PPC3、由于客户需要2.2配置、因此您可以选择2.2模式。 然后、您可以通过调整器件1 (0x58)和器件2 (0x5A)来进行配置。

    请务必首先参阅应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf

    此致、

    Alix Wan。