This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116 POP 噪声@关断!

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864894/tpa3116d2-tpa3116-pop-noise-shutdown

器件型号:TPA3116D2

您好!

您是否可以建议使用外部开关进行 SD 开/关控制?

我们有一个客户端使用数据表中的电路、但是在启动和关闭时会产生杂音。

适用于此电路的 T1 PNP 器件型号是什么?

此致、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPA3116D2

    您好!

    您是否可以建议使用外部开关进行 SD 开/关控制?

    我们有一个客户端使用数据表中的电路、但是在启动和关闭时会产生杂音。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我们对此电路上使用的 PNP 晶体管没有具体建议、但我们建议使用额定电压至少为40V 和1A 的晶体管。

    我们在 EVM 上使用的物理开关的器件型号是 TL1015AF160QG。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、解决了。