请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3111 你(们)好
在 TLV320AIC3111音频编解码器 EVM 上、我将获得 11.29MHz 主时钟、用于44.1KHz 音频、 用于4.096MHz 主时钟、用于16KHz 音频
根据上述计算、对于8kHz 音频主时钟应为2.048MHz、但 EVM 不会产生2.048MHz 的主时钟、而是生成4.096MHz 的主时钟。
主时钟、位时钟和帧时钟的计算是什么?
我对8kHz 音频感兴趣。