This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:pcm9211复位不起作用

Guru**** 2763495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863618/pcm9211-pcm9211-reset-not-work

器件型号:PCM9211

当 MODE 引脚接地或连接 VDD 时、RESET 不工作。 当 MODE 引脚被挂起时、复位可正常工作。

直接连接到 VDD 或手动复位的 RST 引脚无法正常工作、主输出无输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的预期配置和原理图? 以下是有关重置的一些规则:

    1)"仅使用板载 POR 时、RST 引脚应直接连接到 VDD。 不应 kΩ 一个外部上拉电阻器、这是因为 RST 引脚有一个内部下拉电阻器(典型值为50k Ω)。 如果使用了外部电阻器、则不会释放复位。"

    2) 2)"如果在 SCKI、BCK 和 LRCK 之间保持同步、则启用 ADC 的 DOUT、并且在内部复位释放后、一个 fadein 开始 tADCDLY1 = 2048/FS。 在 tADCDLY2 = 1936/FS 之后、DOUT 开始输出与 VINL 和 VINR 相对应的数据、从淡入开始。 如果不保持同步、内部复位就不会释放、ADC 保持复位状态。"

    3) 3)复位后、器件将返回到图33中所示的默认路由路径。 如果您不在默认线路上提供时钟和数据、那么这可能是复位后您在输出上看不到任何内容的原因。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MODE 引脚不应悬空、因为这意味着通信协议不会设置为定义的状态。 但这不应影响器件是否能够复位。 如果您在复位后未对器件进行重新编程、请验证您是否正在将信号输入上面提到的默认信号路径。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 引脚连接到跳线。

    当 MODE 引脚保持悬空时、复位正常、默认路由正常、输入信号具有信号输出。

    当 MODE 引脚连接到 GND 或 VCC 时、复位异常、默认路由没有信号输出。

    在这两种状态下、I2C 和 SPI 都无法建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我验证了 EVM 上的复位行为、并可以确认器件在启动硬件复位后将返回默认寄存器设置、因此如果您在 RXIN2上输入信号、您将在主输出上看到 I2S 输出。 如果您不是这样、则可能会遇到跳线设置或信号路由问题。 不过、MODE 引脚不允许悬空、需要将其连接至高电平或低电平。 如果您无法与器件建立通信、您的 I2C 和 SPI 设置可能会出现问题。  

    最棒的

    Zak