This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:单端输入

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864581/drv632-single-end-input

器件型号:DRV632

您好、先生、

我的客户正在使用具有 L/R 单端输入的 DRV632、我是否知道如何将单端输入连接到 DRV632?

它们是否应将 INR+/INL+连接到信号并将 INR-/INL-接地?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    客户可以使用图8中的第二个滤波器拓扑。 这是 DRV632的建议单端配置:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv632.pdf#page=11

    如果您对此有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    明白了。

    另一个问题是、如果客户已经将 IN-接地和 IN+连接到其模拟输出、将会发生什么情况?

    这是可以的吗?

    谢谢、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    它将取决于器件配置(如果它有反馈电阻器或连接到输入和输出的任何其他元件)。 但基本而言、该器件可用作标准运算放大器。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.