This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:防止放大器输出过压

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856386/tpa6132a2-protect-amplifier-output-against-overvoltage

器件型号:TPA6132A2

您好!

我需要保护放大器输出免受10V 至20V 范围内的过压影响。 输出端允许的最大电压为3.6V。

我们尝试了最简单的分压器、但这会增加音频输出的噪声。 据我了解、由于输出信号中的负电压摆幅、二极管和 MOSFET 不适合这样做。

也许有人对此有一个简单的解决方案。

提前感谢您。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将研究这一点、并将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    遗憾的是、我们没有针对这种情况建议保护电路。
    也许您可以研究用于此目的的耦合或隔离器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器