This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:群延迟

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856763/pcm1681-group-delay

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件:PCM4104

你(们)好  

在 PCM1681的数据表中、我找不到有关群延迟的信息。 如果我看看 PCM4104等其他器件、数据表中会明确说明这一点。

那么、PCM1681中的群延迟是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是许多数据表中的一个问题。  我看到术语"群延迟"、"滤波器延迟"和"时间延迟"可互换使用。 实际上、群延迟不仅仅是一个曲线、而是一个数字。  我对群延迟的理解是、它是数字滤波器相位延迟的导数、因此根本不是参数。  

    PCM1681中使用的术语是滤波器"延时时间"、我认为这是一个更好的名称。  基本上、我们所说的是、如果输入正弦波信号并监控 I2S 数据和模拟输出、则峰值数据和峰值输出之间会有大约24个采样周期。   

    这也是 PCM4104中的"群延迟"规格试图传达的内容。  

    因此、要回答您的问题、您需要查看 PCM1681的24/fs 和 PCM4104的29/fs。

    谢谢、

    Paul