This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116增益/从器件

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856860/tpa3116d2-tpa3116-gain-slave

器件型号:TPA3116D2

我想自己做 TPA3116放大器、但我有一些问题:

1)我不想使用 PLIMIT、也不想连接2个 TPA3116 (例如带低音炮的2.1)、那么我必须如何处理引脚增益/从器件和 PLIMIT? 只需通过1uF 电容器将 PLIMIT 与 GVDD 相连并保持自由增益/从电容器、还是应将所有3个引脚 PLIMIT-GVDD-GAIN/LAVE 与1uF 电容器相连、然后再连接到 GND?

2) 2)我看到 PVCC 的引脚31和32、以及 AVCC (17)和 PVCC (18和19)的引脚17 18和19。 PVCC 31-32和18-19引脚是相同的电源引脚? 我是否只能使用引脚17-18-19而不是31和32?

3) 3)引脚1 MODSEL、2 SDZ、3 FAULTZ、12 MUTE 和13 14 15 AM1/2/3。 我看到了不同的布线、例如:

- MODSEL 至 GND、SDZ 以及 R 100K 至 PVCC 故障、MUTE 和 AM0/1/2 R 100k 至 GND;或  

- MODSEL 至 GND、SDZ、FAULT、MUTE 和 AM0/1/2已通过 R 100k 至 PVCC 连接所有醚。

那么、我要对引脚1 2 3 12 13 14和15做什么呢?

非常感谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    增益/SLV 用于配置增益、因此请参阅 TPA3116D2数据表中的表1。 有关限制、请参阅数据表中的第7.3.4节、并查看表3以了解适用的配置。

    2.所有电源引脚都需要用于器件正常运行,否则我们无法保证器件功能正常。

    3.可将 Faultz/SDz 连接在一起、请参阅数据表中的第7.3.9节、并可共享相同的100k 上拉电阻。 对于 AM 引脚、如果您将其接地、则可以将其连接在一起、但如果您决定将其上拉至 PVCC、则需要单独的上拉电阻器、请参阅数据表中的第7.3.16节、以确定如何配置器件。 MUTE 需要其自身的上拉100k 电阻器。

    有关其余引脚、请参阅 TPA3116D2数据表和 TPA3116D2EVM 作为参考:http://www.ti.com/lit/pdf/slou336

    此致、

    Luis