https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856860/tpa3116d2-tpa3116-gain-slave
器件型号:TPA3116D2我想自己做 TPA3116放大器、但我有一些问题:
1)我不想使用 PLIMIT、也不想连接2个 TPA3116 (例如带低音炮的2.1)、那么我必须如何处理引脚增益/从器件和 PLIMIT? 只需通过1uF 电容器将 PLIMIT 与 GVDD 相连并保持自由增益/从电容器、还是应将所有3个引脚 PLIMIT-GVDD-GAIN/LAVE 与1uF 电容器相连、然后再连接到 GND?
2) 2)我看到 PVCC 的引脚31和32、以及 AVCC (17)和 PVCC (18和19)的引脚17 18和19。 PVCC 31-32和18-19引脚是相同的电源引脚? 我是否只能使用引脚17-18-19而不是31和32?
3) 3)引脚1 MODSEL、2 SDZ、3 FAULTZ、12 MUTE 和13 14 15 AM1/2/3。 我看到了不同的布线、例如:
- MODSEL 至 GND、SDZ 以及 R 100K 至 PVCC 故障、MUTE 和 AM0/1/2 R 100k 至 GND;或
- MODSEL 至 GND、SDZ、FAULT、MUTE 和 AM0/1/2已通过 R 100k 至 PVCC 连接所有醚。
那么、我要对引脚1 2 3 12 13 14和15做什么呢?
非常感谢
弗朗西斯科