This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:关于涂层剂的可用性

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864531/tpa3116d2-about-the-availability-of-coating-agents

器件型号:TPA3116D2

客户希望在簧片支脚周围涂防潮涂层。 PowerPAD 封装顶部的功率耗散焊盘
即使涂胶剂粘着也有问题吗?

检查包装材料是否老化、是否渗入焊盘和塑料部件、破裂等有害影响
可以回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    很抱歉,我不能 完全理解你的意思。  

    散热焊盘位于器件下方、焊接在电路板的 GND 平面上。

    您是否意味着客户希望在 散热垫上添加防潮涂层?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    很抱歉、没有解释。
    客户考虑的产品是"TPA3116D2DADR"、数据表指出顶部有散热焊盘。
    客户使用防潮涂层擦拭铅、但涂层剂也可能粘附在顶部的散热垫上。 这是可以接受的吗? 请确认是。
    (是否存在涂层剂穿透散热垫和模具之间的接口并导致裂缝的风险?)

    此致、

    Akira Kagiwada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    我认为、如果散热器到器件的应力得到良好控制、应用就可以了。

    此致、

    Derek