This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B 芯片散热器是否有任何变化???

Guru**** 2547730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864119/tas5630b-is-there-tas5630b-chip-heatsink-any-changed

器件型号:TAS5630B
主题中讨论的其他器件: TPA3255

尊敬的先生。

我们公司以前使用过 TAS5630B DKD 芯片。

无论如何、现在我们的产品需要 TAS5630B 芯片。

但 TAS5630B 芯片的散热器看起来像旧产品。

我们的供应商说:" TI 的 TAS5630B 更改 了2019年的产品"  是真的吗????

请参阅图片。

提前感谢。

此致、

Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对封装或其他产品相关信息的任何更改都将在"修订历史记录"中列出。 没有这样的说法,即一揽子方案已经改变。

    我将在内部进行双确认。 将很快更新。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    感谢你的答复。

    好的、我看到了。

    请尽快检查并告诉我、因为我们的问题非常严重。

    我将等待您的重要回答。

    谢谢你。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我没有找到 TAS5630B 的任何产品更改记录。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    感谢您的善意回复。

    我可以问一件事吗?

    这是来自 TI 工厂 的原始产品还是  回收产品?????

    您的意见如何?

    请回答您的意见。

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    TI 从未销售回收产品...  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我知道这个。

    我想知道这张关于你的意见的图片。

    您认为 这张图片 是重新展示的产品吗?

    TI 绝对不会销售我熟知的重销售产品。

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请回答最后一个问题。

    ------------------------------------------------------------------

    你(们)好  

    我知道这个。

    我想知道这张关于你的意见的图片。

    您认为 这张图片 是重新展示的产品吗?

    TI 绝对不会销售我熟知的重销售产品。

    谢谢你

    ------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我不知道为什么器件焊盘看起来是这样的。 请与您的供应商沟通、并确保他们销售的器件来自 正确的渠道。 您还可以联系当地的 TI 销售团队以检查器件来源。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    感谢你的答复。

    我联系了韩国供应商、他们 向我发送了随附的文件。

    您能看到附加的文件吗???  让我知道这一点吗???

    他们告诉我、2019年、TI 原厂的表面处理工艺发生了变化。

    是否可以检查附加的文件???   在 TI 官方数据文件中添加的附加文件?   尤其是 PDF 文件。

    还包括影响 TAS5630B???

    谢谢你

      e2e.ti.com/.../TI_5F00_Standard-LF-Vs-Roughen-LF.pdf

    请单击 TI_Standard LF 与 R θ~~~~.pdf 文件。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否在已标记的框中提供详细信息? 这些信息对于我们跟踪产品非常重要。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请以红色圆圈位置提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    遗憾的是、我们的供应商无法在发件箱上打开详细信息。

    无论如何、您可以看到随附的文件、TAS5630B 芯片上的大焊盘看起来 腐蚀了吗?它是否从 TI 的工厂更改为???

    我真的想知道 TAS5630B 散热焊盘是否腐蚀、原来是什么?

    当地经销商告诉我"这是官方线路卡中的原始产品" 、但我想检查 此 产品 是否为原始产品或回收产品。

    您无法检查它?????

    谢谢你

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们不能通过看外观来判断它们是否是好的单位。 我们需要这些信息来跟踪产品。

    请要求您的供应商提供这些信息。 如果产品来自正确的渠道、则应提供该产品。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    好的、我看到了。

    我会向我们的供应商提出更多问题。

    但我无法理解为什么您无法检查 TAS5630B 大散热 焊盘的温度变化是否腐蚀。

    您没有 TAS5630B 产品吗???? 或者不能向您的公司质量控制同事提问?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    很抱歉、我来自 TI 研发办公室、我们主要在这里提供技术支持。 您的问题与质量有关。 通常、我们有当地的客户质量工程师来提供这些支持...

    TAS5630B 是一款非常旧的器件、现在我们没有太多的支持请求。 因此、我们的办公室没有库存。 您还可以查看 TPA3255。 它是我们的新一代器件、具有更好的性能和更具成本效益。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    谢谢你。

    我知道。

    您能否查看有关   散热焊盘的 TPA3255??????

    谢谢~

    此致、

    Kim