This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:通过 EARC 或 SPDIF 数据

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856124/pcm9211-pass-through-earc-or-spdif-data

器件型号:PCM9211

PCM9211能否通过非 PCM 数据?  我有一位客户希望将其用于重新同步。  他们希望输入 SPDIF 或 EARC 数据、并让 SPDIF 从器件输出。  如果可能、请告知。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatan、您好!

    PCM9211旨在处理输入端的 SPDIF 数据、并且能够检测和传递某些形式的非 PCM 数据。 虽然数据表目前显示器件与 EARC 兼容、但它不支持 EARC 的完整数据速率、并且可能无法处理未压缩音频所需的数据速率。 它还只接受单端输入格式、因此需要转换差分信号。 这是否对您的客户有效取决于他们尝试传输的数据。  

    此致、

    Zak