This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:编程

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856574/tas5825m-programming

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262
下面是对评估板2.1模型进行编程的部分 I2S 数据转储 
w 98 03 0f //重置 DSP 1 w 30 00 w 30 7f 00 w 30 01 w 30 04 33 w 30 05 00 91 08 w 30 0d 00 w 30 0e 80 w 30 12 02 w 30 13 88 80 w 30 0b 02 w 30 08 00 w 30 09 00 w 30 0c 88 w 30 7f 78

w 30的用途是什么? 我可以在文档中找到有关它的任何内容。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这些线路用于初始化 PurePath 控制台母板上的编解码器器件(TLV320AIC3262)。

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、


    我将关闭此主题、因为您已经获得了我们的答案。 谢谢。

    Andy