This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:没有音乐、只是 boooooo

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855396/tpa3116d2-no-music-just-boooooo

器件型号:TPA3116D2

您好、先生、

我有一个 TPA3116 2.1 50W+50W+100W 放大器板、但有一个问题、当我将3.5mm 插孔连接到放大器时、扬声器会发出电位计声音、而当我连接 PC 或移动设备时、 声音洪亮的大音量来自扬声器,但没有音乐,当我断开 连接扬声器板的电缆时,一切都正常。 我更换了电缆、但问题相同、 请帮助我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    为了解决此问题、您能否共享您的原理图和此问题的详细设置?

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipu、

    您是否检查了放大器板和音频源板之间的 GND 连接?

    我认为音频输入耦合的噪声更大。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查 GND 是否没有问题、现在我注意到一些问题、  当我用 手机连接主板时、有些音乐会出现、但声乐不清楚、它来自稳定的扬声器、但低音扬声器仍然发出声响、而当我用 PC 连接时、两个扬声器都会发出呼号声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipu、

    您可以使用 AP 仪器检查 FFT。 我认为这必须与放大器耦合。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了它。 这是 gmd 问题。 谢谢你。