主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TPA2032D1
您好、专业人士、
我的客户对 TPA2034D1有疑问。
此器件为固定增益(4V/V)、但希望将增益更改为2V/V 当然、我知道该器件具有2V/V 增益的系列器件、但由于各种情况、他们必须使用 TPA2034D1。
我检查了数据表、尽管我们可以通过外部输入电阻器更改增益、如下所示。
上述计算是否正确? 如果正确、您能否提供详细的内部电阻器值?
对于上述用例、还有什么要点吗?
顺便说一下、我使用 TI.com 上上传的参考仿真文件在 TINA-TI 上运行仿真。
我得到了可能的瞬态仿真结果、但我无法得到可能的交流仿真结果。 它显示 TPA2034的输出增益为-140dB、但瞬态仿真显示为4V/V 您能否解释一下仿真中会发生什么情况?
我正在等待您的回复。
此致、
Kazuki Kuramochi