This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:涂层剂和散热垫

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863255/tpa3116d2-coating-agent-and-thermal-pad

器件型号:TPA3116D2

在防潮电路板组件时、
是否可以在散热焊盘中添加防潮剂?
防潮剂、AY-1502 (基于 Sunhayato 和聚乙烯)
溶剂为酒精(乙醇基、HCFC141、添加了丙醇)

* IC 上未安装散热器。
已确认 IC 的发热和功率没有问题。

由于防潮剂的材料也是常见溶剂、我认为这是可以的。
但是、通常情况下、由于散热焊盘中未涂漆、请告诉我没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您能否展示您计划处理芯片的图片? 需要了解它是否会影响电气参数。

    此致

    Linda。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涂层散热焊盘会妨碍 热量从器件传递到散热器。  您需要确保热传递符合您的热设计。  保形涂层应符合电气组件的 JEDEC 规范。