This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:为什么在使能引脚上拉至低电平时不#39;t TPA2011D1不会立即停止输出?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854943/tpa2011d1-why-doesn-t-tpa2011d1-stop-output-immediately-when-enable-pin-pull-low

器件型号:TPA2011D1

尊敬的团队:

我们的客户反馈 说   、他们在停止音频流时可以听到一些噼啪/喀哒声。

我们测量了波形、  发现 TPA2011D1在  使能引脚拉低时未立即关断输出。

波形。  

为什么在使能引脚上拉至低电平时 TPA2011D1不会立即停止输出?

 

Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    欢迎使用 e2e。

    预计停机时间为~30us、您的观察时间是否远高于此值?
    这是偏置对输出驱动器进行放电和断电所需的时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、关断时间大约为30us。

    我们的客户听到扬声器在停止音频播放时发出一些噼啪/喀哒声。

      播放停止音频流时、击键延迟是否会导致发出噼啪/喀哒声?

     

    Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    您能否澄清一下:即使 EN 引脚未被拉至低电平、音频停止时是否会产生噪声?

    您可以将器件输入短接至 GND (在耦合电容器之前)、并在切换 EN 引脚时检查噪声是否仍然存在。 如果不存在噪声、则意味着输入端不匹配会导致噪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    即使 EN 引脚未被拉至低电平、音频停止时是否会产生噪声?

    =>不、 播放音频时没有噼啪/喀哒声。

    =>客户的测试用例是播放 1秒音乐、 停止0.25秒、希望他们能听到音频中的缺口、但不会发出咔嗒声/砰砰声的周期测试。

     

    您可以将器件输入短接至 GND (在耦合电容器之前)、并在切换 EN 引脚时检查噪声是否仍然存在。

    => 当输入电容器短接至 GND 时、没有噼啪/喀哒声。

     

    实际上、CPU 无法 立即停止音频数据、当音频 stram 停止时 、CPU 将最终将所有缓冲数据发送到编解码器、并且 AMP 在 AMP 关断延迟时间内仍具有信号输入。

     

    我 想可能是产生噼啪/喀哒声的根本原因

     

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    这可能导致弹出、如果在断电期间输入端存在信号、则可能会发生弹出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器