This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PFFB 的增益补偿

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863873/tpa3251-gain-compensation-of-pffb

器件型号:TPA3251

大家好、

我们使用 TPA3251并构建 PFFB 设计以获得更低的 THD 性能。 PFFB 架构将系统增益降低至12.75dB、这意味着开环增益的间隙为7.25dB。 一种可能的方法是增加用于补偿的运算增益、但 TPA3251最大输入为7Vpp、我们不确定在设置过高输入时是否存在任何风险。 您是否有任何增益补偿方法? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    PFFB 的基本思路是使用负反馈来提高精度、但代价是会增加闭环增益。 只要使用 PFFB、闭环就会减小。 我认为在 D 类闭环内没有任何增益补偿解决方案。 您可以应用一些预放大并提高输入信号电平、或仅使用深度较小的反馈。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    我们是否有 TPA3251 PBTL 配置的 PFFB 原理图? 我们希望在 PBTL 模式下应用它。  

    此致。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    我们没有参考原理图。 您可以直接参考数据表上的 PBTL 配置。 在 PBTL 模式下、输入 C&D 接地、因此 PFFB 应转到输入 A&B

    此致、

    Hao