This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:将 IMM-6连接到 SALB-EVM 的最佳方法

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855745/pp-salb-evm-best-way-to-hook-up-imm-6-to-a-salb-evm

器件型号:PP-SALB-EVM

希望是一个简单的问题。

将 Dayton Audio IMM-6连接到 PP-SALB-EVM 的最佳方式是什么?

我在 PDF 中读出 IMM-6需要外部1.8V 偏置。

我对这个世界是一个新的人,不知道如何做到这一点。 又是我跳到了最深的一端!

谢谢、

Matt Foreman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您也可以在不使用幻影镜的情况下进行建模。  请遵循 PPC3软件的指导。

    我们将研究1.8V 偏置电压问题并返回给您。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、


    通常、我们建议客户使用以下推荐的前置放大器和电容式麦克风。 整个设置已经过良好验证。  

    此外、以下屏幕截图显示了他们如何连接到学习板。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您找到了 EMM-6和前置放大器并使其正常工作。

    您能告诉我该图表来自什么 pdf 吗?

    此致、

    -Matt