This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:扬声器输出增益设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854598/tas2505-q1-speaker-output-gain-setting

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、团队:

您能否帮助检查 TAS2505扬声器输出增益设置是否可以使用32dB?

在数据表中、它描述了扬声器的最大增益为32dB、但在应用指南寄存器说明页1/寄存器48中、D6-D4=101b 意味着32dB。  

如果客户可以使用32dB 还是不使用32dB、是否需要您的帮助? 我们是否已经验证过这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、  

    我能够在应用参考指南中找到扬声器放大器音量控制2、但我似乎无法在数据表中找到最大增益。  

    数据表中的什么位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示,数据表方框图中有。  

    在数据表应用曲线中、测试最大增益为24dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、  

    我在 TAS2505和 TAS2505Q1数据表中的 HP Driver Performance 下看到以下内容。 它实现了32dB。   

    但是、TAS2505Q1不执行 HPOUT、而是 NC、似乎是 TAS2505数据表的副本。  

    本应用参考指南适用于这两种情况、因此存在32dB 设置。  

    我不会将扬声器输出增益操作在24 dB 以上。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro:

    数据表看起来令人困惑。  根据我的理解、D 类输出中有32dB 增益。 对于具有32dB 的 HP 增益没有意义、因为通常情况下、HP 输出需要较小的增益。

    我将请您帮助仔细检查并澄清这一点。 我们更好地为客户提供此类功能级别问题的明确答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、  

    我同意数据表看起来很混乱。  

    扬声器放大器的音量应仅为6、12、18或24 dB。 扬声器增益在32dB 时不起作用。 对于第1页/寄存器48设置、D6-D4:101至111应保留。

    我将亲自看到用户参考指南中的内容发生了变化。 感谢您抓住这一错误。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州