This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:在回收电源之前、不会输出音频-仅在某些电路板上。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852884/tas2505-no-audio-output-until-the-power-is-recycled---on-some-boards-only

器件型号:TAS2505

我注意到大约5%的电路板出现了一个问题、即扬声器输出和 HP 输出都没有音频、直到我们在从上电状态进行初始复位后再为音频模块电路板(IOVDD、SPKVDD 和 LDO_SELECT)供电。

SPKVDD 和 LDO_SELECT 连接到+5.3V、IOVDD 连接到3.3V。

在这种情况下(无音频时)、RST/(音频主复位)不会恢复音频。 我们需要回收整个模块的电源。

测试是我们以可变速率打开/关闭音频模块(关闭10ms 至8小时-以测试不同的用例)、大多数模块工作正常。 在某些模块上、直到完全回收音频模块的电源 后、音频才会出现。

我注意到、第1页、寄存器2有时读取0x50、有时读取0x10。 它被写入为0x04 (我们还尝试写入0x00 -同样的结果)。

您是否对该寄存器读取值的含义有一些注意事项? (我见过 SLAU472、它没有为这个寄存器的所有位读取值描述)。

我尝试通过读取所有 PAGE 0或 PAGE 1寄存器来检测软件中的这种情况--并让主机软件重新对音频模块进行上电。

是否存在 RST/无法按预期工作的情况(清除 SCR 型闩锁或仅能进行电源回收的情况)。

芯片本身不会变热或出现任何问题-芯片在工作时通常消耗大约0.1W、但在不工作时、消耗的功率要小得多(小于该值的1/10)。

我们将 I2S 用于音频输入、将 I2C 用于控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raju、  

    欢迎使用 E2E!  

    我知道您说您正在执行主器件/RST、我想确认您是否切换/RST 引脚或是否是使用寄存器位进行软件复位。  

    /RST 引脚复位 I2C、I2S、信号处理和所有寄存器、而寄存器位中的 SW_RST 只复位信号处理和所有寄存器、而不是数字接口。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在要关闭这个 E2E 主题。 但是、请随时在获得结果和观察结果后发布这些结果和观察结果。