This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:有关 TLV320ADC3140的问题、以支持4个模拟 MIC + 1个数字 MIC

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864138/tlv320adc3140-questions-for-tlv320adc3140-to-support-4-analog-mics-1-digital-mic

器件型号:TLV320ADC3140

各位专家:

我们希望与您一起检查是否可以通过 TDM 模式为 TLV320ADC3140实现4个模拟 MIC 和1个数字 MIC、我们可以从器件方框图中执行此操作、但希望与您再次确认。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、  

    这是一个好问题!  不幸的是,答案是否定的  数字麦克风需要至少使用1个 GPI (用于数据)和1个 GPO (用于 PDMCLK)、从而使其中一个模拟输入不可用。  请注意、即使用户为单端配置了模拟输入、但如果模拟输入需要 INxP、则无法将 INxM 引脚编程为 GPIO。  

    ADC3140可以支持  

    8 PDM DMICS

    1个 AMIC 和6个 DMIC

    2AMIC 和4DMIC

    3AMIC 和2DMIC

    或4 AMICS

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Steve 的评论之外、请查看下面的应用手册、其中介绍了这些器件上输入、采样率和处理块的可能组合。

    支持 TLV320ADCx140采样率和可编程处理块