This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:当我将 Plimit 连接到 gVdd 时、FAULT 和 SD 引脚为0V

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862650/tpa3111d1-fault-and-sd-pin-to-0v-when-i-connect-plimit-to-gvdd

器件型号:TPA3111D1

您好!

我无法使 TPA3111D1正常工作。 当我将 gVdd 连接到 plimit 时、TPA3111D1关断(SD 和 FAULT 引脚为0V)、但当我让 plimit 悬空时、TPA3111D1开始。 当我用 plimit 悬空来启动 TPA3111D1、然后将 plimit 连接到 gVdd 时、TPA3111D1工作正常、没有输出限制。 我还尝试在 plimit 处放置2V 电压、但放大器无法启动。 提前感谢您的帮助。

皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    输入信号是什么? 您是否降低了要检查的输入信号电平?

    输出电感器的速率电流是多少?

    如有可能、请分享原理图。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我尝试在 IN 端口没有信号、但问题仍然存在。 我在输出电感器上没有电流。 但当我让引脚9 GVDD 悬空时、问题就会消失。 这是我使用的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您是否检查了 C6 1uF 电容器?

    只有一个设备或所有设备有问题?