This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1削波窗口寄存器(0x22)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855783/tas6424-q1-tas6424-q1-clip-window-register-0x22

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

专家您好!

我对 TAS6424-Q1的削波检测功能有疑问。

我对削波窗口寄存器(0x23)的理解用于确定削波的阈值脉冲计数。 这种理解是否正确?
此外、削波检测功能正在测量 PWM 输出脉冲的占空比、因此检测时间将为"削波窗口设置(默认值20个脉冲) x Fsw (默认值2.11MHz)= 9.5us "、对吧?

如果您有介绍寄存器有关削波检测的材料、您能与我们分享吗?


此致、
Kazuki Kuramohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    削波窗口寄存器是削波的阈值脉冲计数、用于抗尖峰脉冲。 它不是用于削波电平。  检测逻辑为:当 PWM 占空比达到100%、并保持20个 PWM 脉冲为100%时、它会报告削波。  

    检测时间为  "削波窗口设置(默认20个脉冲) x fsw (默认2.11MHz)= 9.5us "、您是对的。  我们现在没有更详细的文档来描述这一点。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您的快速回复。

    这只是确认,剪辑窗口寄存器的默认值是00010100,我认为这意味着20个脉冲去毛刺脉冲。 此外、当我们将该寄存器配置为00000000时、最小脉冲计数为1个脉冲。 对吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    是的、您的是正确的、如果您将其编码为00000000、则为1个脉冲。 但对于错误触发、这不是建议的设置。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    抱歉、我对该寄存器感到困惑。

    在我之前的帖子中、我说00000000是1个脉冲。 但现在,如果00010100为20,我认为00000000 = 0脉冲。 你怎么看?
    20个脉冲去毛刺脉冲是否意味着 TAS6424在等待20个脉冲之后将对第21个脉冲做出反应?

    此致、
    Kazuki Kuramochi