This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:DIT 源选择

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855475/pcm9211-dit-source-selection

器件型号:PCM9211

您好!

PCM9211数据表第90页上的 AUXIN2设置值是否不是100而是101?
我在 PCM9211EVM-U GUI 上选择 MPIO_B 作为 DIT 源、但更改失败。 记录的命令为'w 80 60 45'。
我认为 SCK (MCLK) wad 没有改变、所以我发送了'w 80 60 55'命令。 我这次成功地更改了源。
不切换 SCK (MCLK)的是错误还是 GUI 规格?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    正确的、数据表中有一个排印错误、两个寄存器的 AUXIN2设置应为101。

    这是一个很好的收获。 当您将 GUI 中的 DIT 源更改为 AUXIN2时、'w 80 60 45'命令会将 SCK 更改为 AUXIN2、但它不会调整选择 BCLK、LRCLK 和数据源的另一个寄存器。 这是默认设置为 AUXIN1。 写入'w 80 60 55'将为所有时钟和数据选择 AUXIN2。 遗憾的是、我看不到使 GUI 发出该写入的方法。

    此致、

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito