请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他器件: TAS6422-Q1、 TAS6424
专家您好!
我对 TAS6424-Q1和 TAS6422-Q1的开关时序有疑问。
我的客户计划在同一电路板上使用多个器件、并使用除 SDATA 以外的相同 I2S 信号。
在这种情况下、它们会关注开关时序。 这是因为、如果输出开关时序发生变化、它会影响 EMC 的输出相移设置的有效性。
我对这些器件的理解是、这些器件输出 PWM 信号的时序由 SCLK 定义。 那么、如果我们将所有器件的寄存器设置为0deg 输出相位偏移、那么所有器件都同时输出 PWM 信号?
此致、
Kazuki Kuramochi